智能家居门口的显示屏不仅可以显示生活的各种信息,还能作为留言板提醒注意事项。智能管家围绕TI公司的MCU和模拟芯片以及TE公司的连接产品所搭建,当主人回到了家门口,此时智能门禁系统将会自动识别来访者信息并打开房门,大门口的显示系统也将实时显示各种有用的信息。当主人步入家中之际,屋内的照明系统可以跟随家人的脚步自动开启,并且家人可以利用无线控制各个房间灯的开闭情况。 室内具有温度湿度探测,根据实际温度可以控制空调系统的运行,确保回家后就能体会到舒适的室内温度。冰箱可以显示冰箱的运营情况以及内部储存的产品溯源信息,如果食物出现不足,会自动提醒商家送货上门!
现代化社区中,车辆和行人都需要进行门禁识别,确保社区整体安全。此系统通过TI公司的DRV8825驱动模块和EK-TM4C123GXL,配合TE公司的连接产品实现了整套的智能社区信息管理,车辆可以通过智能屏幕来了解自己应该停放在哪里,增加停车场利用率,停车系统还采用了更先进的自动泊车系统,驾驶员只需要将车开到指定位置即可放心的交给系统进行停车处理,提升了停车系统的智能化。对其他居民来说,社区智能服务可以提供当日的天气温度和社区各种服务内容更新,并可以显示附近的各种交通出行以及商场信息等,方便居民出行和生活服务,并可以提供各种送货上门的服务。小区的整体照明系统采用太阳能和供电双系统,环保又可靠,系统可以根据现场的光强度进行日夜模式调节,确保社区亮度的同时实现最大程度的节能。
交通拥堵是未来城市需要解决的一大难题,这个城市采用智能交通城市管理系统,通过城市级的无线Wi-Fi组网将交通系统中的汽车、交通信号灯之类的每个元素信息联网到管理控制中心,控制中心采用英飞凌的MCU作为系统主控,可以根据实时路况可以智能化管理整个城市交通的运行秩序,比如为保障公交车顺利通行可以让红绿灯根据公交车的行驶情况进行变化,实现公交优先。演示的两辆车,前面的当公交车停车之时,后面的车辆会收到信息提示,进行响应的操作,从而为实现自动驾驶提供及时信息。特别的是,车辆根据磁导线循迹运行,这也代表了智能城市管理的未来,不仅可以实现通过磁力进行无线充电的应用增加电动车的续航,也可以实现更好的V2X系统管理。
这家高科技企业的总部园区,有完善的园区管理系统来提升整个园区的办公效率和环境安全。整个系统基于微芯公司的dsPIC产品为核心主控所搭建,完善的360度园区监控体系可以确保管理者可以通过监视屏幕看到园区不同角度的实际情况。当客人登门拜访了, 园区入口的智能门禁系统通过预登记信息可以识别来访人的信息,并在屏幕中进行显示,提示来访者的目的地及到达的路线图,实现无门卫的自动化门禁系统。除了安全之外,办公区更重要的是企业的办公信息管理系统,在控制中心可以显示整个办公区的各种公共信息,并进行智能系统调度。 自动控制的运输车可以将不同办公楼的物品自动运送到另一个办公区,实现高效的企业运营。
智能灌溉系统展示借助先进的电子技术实现了科学化的农田管理,主要通过各种传感器和无线通信技术,以及控制中心和大数据中心等实现,最终实时监控农业模型的温度、湿度、CO2浓度、光照强度、灯光状态、风机状态和喷灌状态;可根据当前模型环境数据自动控制灯光、风机和喷灌的工作,并且也可以进行手动控制。通过温度湿度传感器采集现场数据并用无线通信传输出去,指挥中心可以详细掌握庄稼生长的所有环境数据,将此数据与科学生长环境管理数据进行对比,可以实时的对大棚内的环境参数进行适当的调节,确保庄稼在四季都可以得到充分的科学生长环境。在农田中还设置的视频监控系统,将农田内的各种情况实时传递到控制中心,控制中心就可以足不出户掌握每片庄稼的生长情况,除了应对虫害等突发情况外,还可以与远程云端的经验数据进行比对,针对性的控制庄稼的生长情况,提升单位土地的粮食产量。美信(RTC时钟)确保整个系统的控制可以实现同步,控制中心通过MCU进行所有数据的汇总并进行针对性的系统总控制,同时将实时情况在监控屏幕上显示,从而将粮食生产的所有情况进行全面的科学化掌控,实现真正的科学化高效无人农业生产。
城市离不开农业,智能农业系统能对动物的饲养进行科学化的管理。在养鸡场中,智能管理系统通过ADI的温湿度传感器ADT7420可以在鸡笼内实时捕捉温度以及湿度,配合其他监控方式获取饲料以及饮水情况,根据这些数据就可以实现自动化的喂食喂水以及环境调节,让母鸡可以在更好的环境生活提升产蛋量。另一边散养的牛并没有脱离系统的管理,通过传感器可以对草坪上各种环境以及牛的位置进行实时监控,从而对其进行智能化管理,当牛顽皮的跨出安全区域时,系统会自动报警提示管理者进行处理,让管理者可以远程控制整个农场的运营。
现代化的智能工厂采用了全自动的生产线,通过以安森美公司的多款产品组合为核心的控制系统,繁忙但有秩序的生产流程最大限度提升了生产效率。依靠安森美公司产品的对自动化流程的信息监控,整套系统实现了自动化管理的功能,工厂从进货到精选,再到生产线上自动流程控制,以及后期的产品质量检测,都实现了全系统自动控制。如果系统出现某节点的不正常情况,系统会自动报警并且显示故障的位置,然后对整个生产线进行中断控制,通过远程控制中心的排查和现场的排查之后,故障修复即可重启整个系统。在强大远程控制系统中,可以进行各种数据信息的监测,包括厂房内的温度、现在当日产量、原料剩余量、订单周期、产品质量等,确保生产全过程的科学化管理。